请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2582 尊敬的 TI 团队
我们使用具有快速锁定时间的 LMX2582。 寄存器根据附件中的图片进行配置。
在开发阶段(评估套件)和第一个原型期间、合成器始终运行良好。 现在、我们推出了一款全新的 PCB 设计、采用了一批全新的 LMX2582 (TI 89J P8CR G4)。 在该 PCB 上、VCO 有时无法在0.0007秒内锁定。通过 SPI 重复编程(有时多次)后、VCO 最终锁定。
还有一个变化。 我们在引脚8和9上使用的原型100nF 串联电容器。 在新的 PCB 系列中、它更改为1nF。
问题:由于我们的寄存器设置、VCO 是否无法锁定? 这取决于批量质量? LMX2582无法锁定的原因?
感谢您的快速清除和帮助。
此致