您好!
我正在尝试为12.5GHZ 和25GHZ 设计一个定制的 PLL 时钟、但我没有得到150fs 的抖动规格、 我正在寻找。
我尝试使用"优化抖动"选项、但仿真会一直运行。 该工具不会输出 R1、C1和 C2值、它仅显示在 PLLatinum 窗口中进行计算。
工具下载是否存在问题、或者仿真为何不执行"优化抖动"
您能不能建议一种方法来比较12.5GHz 和25GHZ PLL 时钟的150fs 抖动规格、在抖动、面积、功率耗散方面更适合25Gbps SERDES。
基本上,我可以为 SERDES 中的发送器 PLL 提供12.5GHz 时钟或25GHZ 时钟。 比较两种频率的抖动值后、我可以决定时钟速度(12.5GHZ 或25GHZ)、我必须为 SERDES 设计发送器 PLL
谢谢