This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:抖动与 PVT 的关系

Guru**** 2592080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/786999/lmk04832-jitter-dependence-on-pvt

器件型号:LMK04832

您好!

我正在设计一个 PCB、将 LMK04832用作时钟合成器和分配器。

我已将 PLLatinum sim 工具与选定的 VCXO 相位噪声数据结合使用、以优化环路滤波器设计并最大限度地减少抖动。

问题是-这会导致 PVT 变化(不同电路板和器件、电源电压和温度)的稳健性如何?

VCXO 数据表指定了典型和最大抖动、而 LMK 数据表仅提及温度漂移范围内的 PLL 锁定性能。

谢谢、

Matan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matan、您好、

    希望这些指南能帮助您解决问题。 数据传输。

    相位噪声的变化比环路带宽大。
    对于室温为2.5GHz 的 VCO、对于12kHz 至20MHz 类型集成、我预计约为+5ps 至热、-5ps 至冷。
    对于室温3.2GHz VCO、对于12kHz 至20MHz 类型集成、我预计约为+10ps 至 HOT、-10ps 至 COLD。
    对于2.5GHz VCO、Vcc 变化约为2.5ps。
    对于3.2GHz VCO、Vcc 变化约为5ps。

    VCO1与 VCO2的较大变化似乎主要与环路滤波器行为/峰值有关。