This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:乘法器输入频率范围

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/784613/lmx2572-multiplier-input-frequency-range

器件型号:LMX2572

您好!

在 LMX2572的数据表中、如果 Mult≥3、则乘法器输入频率最大为40MHz。  

但是、我们要将48MHz 乘以3、以获得144MHz 基准、从而获得更好的杂散性能。

将48MHz 乘以3可能存在什么问题?

谢谢、

Muharrem Kara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muharrem、

    您可以使用预 R 分频器将 MULT 的输入频率设置为24MHz。 然后使用 MULT=6将 FPD 升压到144MHz。 不要忘记设置 MULT_HI=1、因为 MULT 的输出大于100MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    非常感谢您的回复。

    我们将48MHz 除以2、然后再乘以6、将 FPD 升压至144MHz。  

    但是、它会在470MHz 输出和100KHz 偏移时导致相位噪声降低2dB、正如预期的那样!

    我认为,我们必须找到另一种解决办法。

    谢谢、

    Kara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kara、

    诺尔的建议是使 OSCin 乘以3的唯一方法,据我所知。 改用倍频器的情况如何? 乘以2和3时、您是否比较了 PFD 杂散电平?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    非常感谢您的回复。

    是的、我们比较了48MHz 乘以2和3时的 PFD 杂散电平。

    当48MHz 乘以3时、我们使用乘法器测量出更好的杂散性能。

    另一方面、当我们尝试优化相位噪声和杂散性能时、 我们通常会测量具有比 TICS Pro 建议更高 PFD_DELAY 级别的更好的杂散性能、因为杂散从2增加到3或3增加到4。

    将 PFD_DELAY 从2增加到3还是从3增加到4等是否正确? PFD_DELAY 有任何约束吗?

    谢谢、

    Kara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kara、

    PFD_DLY 没有严格的规则、因为静态延迟很难描述特征。 超出建议表的值不能得到保证、但如果延迟时间不长、则应该可以。 您可以对该寄存器进行一些操作、但我们建议在出现任何问题时恢复1个周期。

    您还可以减小环路带宽以抑制杂散。

    此致、
    Hao