请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2572 您好!
在 LMX2572的数据表中、如果 Mult≥3、则乘法器输入频率最大为40MHz。
但是、我们要将48MHz 乘以3、以获得144MHz 基准、从而获得更好的杂散性能。
将48MHz 乘以3可能存在什么问题?
谢谢、
Muharrem Kara
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Hao、
非常感谢您的回复。
是的、我们比较了48MHz 乘以2和3时的 PFD 杂散电平。
当48MHz 乘以3时、我们使用乘法器测量出更好的杂散性能。
另一方面、当我们尝试优化相位噪声和杂散性能时、 我们通常会测量具有比 TICS Pro 建议更高 PFD_DELAY 级别的更好的杂散性能、因为杂散从2增加到3或3增加到4。
将 PFD_DELAY 从2增加到3还是从3增加到4等是否正确? PFD_DELAY 有任何约束吗?
谢谢、
Kara