This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:器件启动和锁定问题

Guru**** 2830465 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04616, LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/785683/lmk04610-issue-with-device-boot-up-and-locking

器件型号:LMK04610
主题中讨论的其他器件:LMK04616

e2e.ti.com/.../HexRegisterValues_5F00_LMK04610_5F00_80MHz.txte2e.ti.com/.../HexRegisterValues_5F00_LMK04616_5F00_105MHz_5F00_18319_5F00_2.txtHello、

 

  我们在设计中使用 LMK04610和 LMK04616、使用100MHz 输入参考时钟生成90MHz、80MHz 和105MHz 频率。

 

LMK04616 - 105MHz

LMK04610 - 90MHz/80MHz  

 

我们已将 PLL 设计为仅在 PLL2模式下运行、参考时钟100MHz 被馈送到 Clkin0端口。 振荡器引脚保持悬空。 我已附上寄存器配置文件供您查看。

 

配置为 LMK 所遵循的步骤:

1、复位引脚由低电平切换为高电平

2.寄存器0x0011配置为 x00

3.寄存器0x0000- 0x00153根据附件进行配置

4.寄存器0x0011用 x01配置

 

在配置器件时遵循上述步骤、但未生成所需的输出频率、因此我们无法找出原因。 器件的回读也不会发生。 请尽早请求您的回复。

此致、

Ayesha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ayesha、

    从快速看、这看起来是正确的。 我们将在本周进行更详细的介绍。

    我是否理解您使用4线模式进行 SPI 读回、并将 STATUS1用作输出? 您能否在示例回读 SPI 事务期间向我发送全部4行的示波器截图?

    必须将输入配置为差分信号的差分输入、将单端输入配置为单端输入。 我想这已经完成了吗?

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    我们现在已更改为三线模式、在这种模式下、我们将使用 SDIO 模式中的数据线。 将很快共享屏幕快照。

    但是、我们在编程期间探测了电源、它们是稳定的。 此外、输入配置为差分输入。 请查找随附的.TCS 文件。

    此外、在复位引脚后会切换、PLL2_LDO_CAP 和 PLL2_VCO_LDO_CAP 上的预期电压是多少。 数据表未提及这些值。 我们怀疑器件未通电。

    此致、

    Ayeshae2e.ti.com/.../LMK_5F00_Design.7z。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们能够启动 LMK04610和 LMK04616。 但输出频率不正确。 如果所需频率正在生成、请您检查相应 EVM 上附加的.TCS 文件。

    此致、

    Ayesha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于105MHz 的 LMK04616输出配置、观察到的输出为102.672MHz、输出发生漂移(在2kHz 范围内)、计算出的 VCO 输出频率为5749.632MHz、超出器件 VCO 工作范围。 请为以下配置建议电荷泵值

    FIN_PLL2FVCOPLL2_RDIVPLL2_NDIV预分频器输入模式
    100MHz5880MHz10.147.4.分压器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PLL2已解锁。

    PLL2_PROP= 20 (0x007214),PLL2_intergral_gain=0 (0x008000)获取环路带宽 aroung 700kHz,对于相位检测频率10MHz 来说太宽。
    建议更改为 PLL2_PROP= 7 (0x007207),它实现了大约300kHz 的 LBW。
    当 PLL 被锁定时、输入和输出时钟的频率偏移 ppm 值是相同的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们尝试了这种方法、但它没有帮助。 PLL2未通过此更改锁定。 使用的基准时钟具有0.2ppm 的稳定性。 观察到的漂移是因为 PLL2未锁定。

    请为上述配置指定建议的 PLL2环路滤波器值。

    此外、我们是否需要遵循特定的寄存器编程序列、或者是否需要重新写入任何寄存器? 请提供建议。

    请告诉我是否可以使用 LMK04610/6评估板检查所需的频率?  


    此致、
    Ayesha