Other Parts Discussed in Thread: LMK04616, LMK04610
主题中讨论的其他器件:LMK04616、
e2e.ti.com/.../HexRegisterValues_5F00_LMK04610_5F00_80MHz.txte2e.ti.com/.../HexRegisterValues_5F00_LMK04616_5F00_105MHz_5F00_18319_5F00_2.txtHello、
我们在设计中使用 LMK04610和 LMK04616、使用100MHz 输入参考时钟生成90MHz、80MHz 和105MHz 频率。
LMK04616 - 105MHz
LMK04610 - 90MHz/80MHz
我们已将 PLL 设计为仅在 PLL2模式下运行、参考时钟100MHz 被馈送到 Clkin0端口。 振荡器引脚保持悬空。 我已附上寄存器配置文件供您查看。
配置为 LMK 所遵循的步骤:
1、复位引脚由低电平切换为高电平
2.寄存器0x0011配置为 x00
3.寄存器0x0000- 0x00153根据附件进行配置
4.寄存器0x0011用 x01配置
在配置器件时遵循上述步骤、但未生成所需的输出频率、因此我们无法找出原因。 器件的回读也不会发生。 请尽早请求您的回复。
此致、
Ayesha