This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2572整数边界杂散问题

Guru**** 2387470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/814139/lmx2572-lmx2572-integer-boundary-spurious-problem

器件型号:LMX2572

你(们)好

  • 我对整数边界杂散 LMX2572RHAT 有疑问。  

  • 我的 FPD 为100MHz,FPD*33=3.3G,图中显示的锁定频率为3300.002mhz。
  • 我觉得整数边界杂散有点高、我不知道是否有任何优化空间?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在 E2E 上发帖。 我已将您的职位分配给负责的工程师。 他很快就会回复你。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    假设 FPD = 100MHz、VCO = 3.3GHz、IBS 应处于100MHz 偏移。  

    您看到的载波杂散为2kHz、这很可能是由 Vcc 噪声或您使用的参考时钟引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已仔细确认这种杂散  不是来自 VCC。  

    我将 VCO 频率设置为3300.002MHz、 杂散  出现在3.3GHz、 FPD = 100MHz、 但 我将 VCO 频率设置为3301MHz、 杂散 也出现在3.3GHz、 这只是一个典型示例、 如果我将 VCO 频率点设置为4001MHz、杂散 出现在4GHz、 杂散始终为 FPD 的整数倍、 因此我猜是整数边界 杂散。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    好的、在上面的示例中、IBS 将是2kHz 和1MHz。  

    由于2kHz 是带内的、因此很难解决这个问题。 降低电荷泵电流可能会有所帮助。

    对于1MHz 杂散、再次降低电荷泵电流可能会有所帮助。 您还可以使用四阶环路滤波器在1MHz 偏移时增加滤波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、我已经降低了 ICP、并且略有改进、但一些频率点仍然很重要。  

    非常感谢您的支持!