This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610EVM:在 PC 连接到 LMK04610EVM 的情况下、可以#39;t 启动 TICS Pro

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/814910/lmk04610evm-can-t-start-tics-pro-with-pc-connected-to-lmk04610evm

器件型号:LMK04610EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

尊敬的 TI:

当我的笔记本电脑通过 USB2Any 连接到 LMK04610EVM 时、我尝试启动 TICS Pro 时收到一条非常奇怪的消息。  如下图所示、说明不完整。  我已按下 BSL 按钮。  关闭窗口后、TICS Pro 崩溃。

谢谢、Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    我明白了。  TICS Pro 已启动并正在运行。  显然、在将 USB 电缆插入我的 PC 时必须按下 BSL 按钮。  我很高兴可以走了。

    谢谢、Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您找到了它。 我将关闭此主题。

    此致、
    通道