This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806BEVAL:LMK03806BEVAL 评估板未正确提供时钟

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03806BEVAL, USB2ANY, LMK03806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/812568/lmk03806beval-lmk03806beval-evaluation-board-not-giving-out-clocks-correctly

器件型号:LMK03806BEVAL
主题中讨论的其他器件: USB2ANYLMK03806USB2ANY-UWIRE

LMK03806BEVAL 评估板不提供时钟

您好、任何可能关注的人、

最近我使用的是 LMK03806BEVAL 评估板。 我在 Windows 10中使用 TICS Pro。 将 USB2ANY 与笔记本电脑的 USB 接口和 LMK03806BEVAL 的 uWire 接口相连。

但是、只有 CLKout6/6*(1.2V 单端振幅)和 CLKout8/8*(0.4V 单端振幅)提供100MHz 时钟、如图1所示。 其他时钟输出不能提供时钟、无论我如何更改设置。

  

图 1 CLK6 (底部行)和 CLK8 (顶部行)的输出

我的设置如下所示(图2~5)(其中大多数是默认设置)。 在设置之前、我选择默认配置"100MHz XO/TCXO 参考"。 设置完成后、我将写入所有寄存器。 如果电路板工作正常、输出波形应将速度分别更改为1.2GHz 和200MHz、如图所示。 不过、波形始终与初始波形相同。 它们根本不会改变。 我测试了其他输出。 除振荡器输出外、所有这些都不是信号。

因此、是否有人可以就如何使评估板正常运行提供一些建议?  

非常感谢您的帮助!

此致、  

吴汉

图 2个用户控件

图 3个原始寄存器

图 4 PLL

图 5个时钟输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在 E2E 上发帖。 我已将您的职位分配给负责的工程师。 他很快就会回复你。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    似乎编程没有效果、您看到的是启动时钟。  LMK03806本应附带 USB2ANY-uWIRE 板。  您应该使用跳线配置此板、如 USB 通信->接口窗口中所示。  然后在 USB2ANY 和 EVM 之间连接它以进行正确编程。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    非常感谢您的建议。

    我打开了界面。 图中显示了一些跳线。 6 (看起来默认连接与 LMK03806B 的手册相同)。 我无法在用户界面中移动它们。 请问如何操作跳线(是否需要打开 USB2ANY 的盒子并连接物理跳线、如图所示。 7?) USB2ANY 和 EVM 之间的正确连接是什么(是否与图6所示相同)?

    此致、

    吴汉

    图6用户界面

    图7 USB2ANY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将拥有一个物理板、如图所示、其跳线连接在 USB2ANY 和 EVM 之间。  如果您没有此板、则 SPI 信号将出现在错误的引脚上、您将无法进行编程。

    我想您没有 USB2ANY-uWIRE 板。  对吧?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只有 USB2ANY 和 LMK03806BEVAL 板。 我可以知道在哪里购买 USB2ANY-uWire 板吗?

    谢谢你。

    最棒的

    武汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    我在网站上搜索。 没有供应商可以销售 USB2ANY-uWire 板。 您能否就我可以在哪里购买此电路板提供建议?

    非常感谢。

    此致、

    吴汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吴汉您好、

    我建议切割10引脚电缆并按如下方式进行连接:

    USB2ANY   <--> LMK03806B

    4  <--数据--> 2.

    8  <--时钟 --> 4.

    2  <-- LE --> 6.

    6  <-- GND --> 9.

    如有需要、您可以添加:

    9 <--同步--> 1.

    注意如果未连接、可通过编程的 SYNC_POL_INV 操作 SYNC、同时保持引脚状态不变。  请注意、如果未设置 NO_SYNC 位、则发出 SYNC 将阻止输出时钟。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    非常感谢您的建议。 我对 SYNC 有三个问题。

    问题1:

    关于 SYNC,如果我没有连接9<--SYNC->1,将如下图所示检查 SYNC_POL_INV。 此设置是否正确?

    问题2:

    如果我连接9<--SYNC->1并希望 CLKout0_1提供时钟,我是否应该取消选中 SYNC_POL_INV 并检查相应的 NO_SYNC_CLKout0_1?

    问题3:

    SYNC_PLL_DLD 的功能是什么? 何时应检查此选项?

    非常感谢您的回答!

    此致、

    吴汉

    IO_Control 同步

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从 SYNC_PLL_DLD 的数据表8.6.7.3中:"通过设置 SYNC_PLL_DLD、将启用(将 SYNC 置为有效)同步模式、直到 PLL 锁定。"  根据您的应用需要进行设置。

    从数据表8.6.6.2中删除了 SYNC_POL_INV:"设置输入时 SYNC 引脚的极性。 当 SYNC 被置位时、时钟输出将转换为低电平
    状态。" 通过表0 = SYNC 为高电平有效、1 = SYNC 为低电平有效。

    此 EVM 在 SYNC 引脚上有一个27k 下拉电阻(除了一个与5V LPT 端口一起使用的分压器)。  当 SYNC_TYPE 已编程= 0 (输入)或= 1 (具有下拉的输入)时。  那么 SYNC 引脚没有连接。  然后、必须将 SYNC_POL_INV 设置为= 0以允许输出。

    73、
    Timothy