主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 LMK03806、 USB2ANY-UWIRE
LMK03806BEVAL 评估板不提供时钟
您好、任何可能关注的人、
最近我使用的是 LMK03806BEVAL 评估板。 我在 Windows 10中使用 TICS Pro。 将 USB2ANY 与笔记本电脑的 USB 接口和 LMK03806BEVAL 的 uWire 接口相连。
但是、只有 CLKout6/6*(1.2V 单端振幅)和 CLKout8/8*(0.4V 单端振幅)提供100MHz 时钟、如图1所示。 其他时钟输出不能提供时钟、无论我如何更改设置。
图 1 CLK6 (底部行)和 CLK8 (顶部行)的输出
我的设置如下所示(图2~5)(其中大多数是默认设置)。 在设置之前、我选择默认配置"100MHz XO/TCXO 参考"。 设置完成后、我将写入所有寄存器。 如果电路板工作正常、输出波形应将速度分别更改为1.2GHz 和200MHz、如图所示。 不过、波形始终与初始波形相同。 它们根本不会改变。 我测试了其他输出。 除振荡器输出外、所有这些都不是信号。
因此、是否有人可以就如何使评估板正常运行提供一些建议?
非常感谢您的帮助!
此致、
吴汉
图 2个用户控件
图 3个原始寄存器
图 4 PLL
图 5个时钟输出