This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:LMK04828、LMX2582、HMC987 (ADI 缓冲器)-推荐使用 LDO、适用于 LMX2582和 HMC987的单个 LDO

Guru**** 1989765 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADC12DJ3200, LMX2582, LMK04828BEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/813973/lmx2582-lmk04828-lmx2582-hmc987-adi-buffer---ldo-recommendation-and-single-ldo-for-lmx2582-and-hmc987

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件:LMK04828ADC12DJ3200LMK04828BEVM

尊敬的 TI:

我们将使用 LMK04828、LMX2582和 HMC987为 ADC12DJ3200计时。 在单个 PCB 上将有三个 ADC。

LMK04828将用于为 ADC 和 FPGA 提供 SYSREF。

LMX2582将生成采样时钟、而 HMC987将缓冲该时钟、并将采样时钟从其三个输出传输到三个 ADC12DJ3200。

我们将使用 LDO 为 LMK、LMX 和 HMC987供电。

我们计划为 LMK04828使用单个单独的 LDO、为 LMX2582和 HMC987使用单个单独的 LDO。

请验证:

 我们是否可以为 LMX2582和 HMC987使用 signle LDO、或者需要为 LMX2582和 HMC987使用单独的 LDO 以获得更好的性能?

此外、请推荐一些我们可以与 LMK 和 LMX、HMC987搭配使用的 LDO、而不会影响 LMK、LMX 和 HMC 性能。

谢谢、

Lalit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    LDO 包含在另一个产品线中、有关 LDO 的特定问题、您可能需要在相应的论坛上发帖。

    LMK04828BEVM 使用 LP3878SD-ADJ。 您也可以将其与 LMX2582搭配使用。

    此致、
    通道