您好、Timothy、
我目前正在尝试弄清楚如何使用 LMK04828B 系统实现0延迟方案。 您建议提供一个等于我的 SYSREF 频率的参考、我有一些后续问题。
- 两种0延迟模式之间有何差异? (级联与嵌套)。 似乎在嵌套模式下、VCXO 对 CLKIN 或 CLKouts 而言不是确定性的、为什么在级联模式下使用此模式?
- 是否可以调整 JESD204B 中的"K"参数、使我的 SYSREF 频率等于我的 OSCin 基准频率? XO 的工作频率为122.88MHz。 当 LMFS = 2441且采样率为245.76MSPS 时、如果我选择 K = 2、我可以实现122.88MHz 的最大 SYSREF 频率。 因此、这将允许我将当前硬件用于0延迟模式。
- 最后、在0延迟模式下、反馈中似乎有几个参考选项- SYSREF、CLKout6、CLKout8和外部。 我当前有一个未使用的 CLKout6 -我能否配置这些分频器以生成122.88MHz 时钟、在0延迟模式下将其用作反馈、并为我的 CLKins 和 CLKouts 实现确定性相位关系?
谢谢!
埃尔德里克