尊敬的 Dean、Noel
大约两周前、我从 Dean 那里得到了他为 Amimon 所做的模拟中的一些图片。 (随附电子邮件)。
昨天、我从 Noel 获得了仿真文件(也随附)
我还随附了一份简短的演示文稿(我已在两周前通过电子邮件向您发送)、其中介绍了我们的要求。
下面是有关结果的一些问题(我使用 PLLat 版本1.4.4)。 如果您认为更适合进行简短的 WebEx 讨论-请告诉我
当 我覆盖(使用 Noel 仿真文件) 我需要的频率范围(10.82-12.62GHz)时、我收到设计警告"VCO/MinHighCap 限制带宽"。 我应该如何克服它? 这是一个重要问题吗?
2.您选择使用的是二阶环路滤波器。 为什么? 您能解释一下(如果可能)对三阶的折衷
3.您选择的电容 C1为2.7nF (低于3.3nF)。 该值会给出黄色标记。 在您建议使用大于3.3nF 的值时、我应该如何考虑这一点。
4. 在您的仿真文件中:当我选择"Spurs"选项卡、然后返回"Filter Designer" 选项卡、再返回"FilterDesigner"选项卡时、我会在图形上看到以前未出现的杂散标记。 这是仿真错误吗? (我添加带红色标记的图片)。
5.我添加了一个后缀为"Refel"的仿真。 在此仿真中、我将 C1更改为3.3nF、C2=22nF。
基本上、我看不到仿真的显著差异、但此处 C1的值为3.3nF。 你怎么看?我应该改用这些值吗? (在10.82GHz 至 Loop = 189KHz 时、我可以处理环路滤波器的轻微衰减。)