This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/811775/lmx2594-lmx2594

器件型号:LMX2594

尊敬的 Dean、Noel

大约两周前、我从 Dean 那里得到了他为 Amimon 所做的模拟中的一些图片。 (随附电子邮件)。

 昨天、我从 Noel 获得了仿真文件(也随附)

我还随附了一份简短的演示文稿(我已在两周前通过电子邮件向您发送)、其中介绍了我们的要求。

下面是有关结果的一些问题(我使用 PLLat 版本1.4.4)。 如果您认为更适合进行简短的 WebEx 讨论-请告诉我

当 我覆盖(使用 Noel 仿真文件) 我需要的频率范围(10.82-12.62GHz)时、我收到设计警告"VCO/MinHighCap 限制带宽"。 我应该如何克服它? 这是一个重要问题吗?

2.您选择使用的是二阶环路滤波器。 为什么?  您能解释一下(如果可能)对三阶的折衷

3.您选择的电容 C1为2.7nF (低于3.3nF)。 该值会给出黄色标记。 在您建议使用大于3.3nF 的值时、我应该如何考虑这一点。

4. 在您的仿真文件中:当我选择"Spurs"选项卡、然后返回"Filter Designer" 选项卡、再返回"FilterDesigner"选项卡时、我会在图形上看到以前未出现的杂散标记。 这是仿真错误吗? (我添加带红色标记的图片)。

5.我添加了一个后缀为"Refel"的仿真。 在此仿真中、我将 C1更改为3.3nF、C2=22nF。

基本上、我看不到仿真的显著差异、但此处 C1的值为3.3nF。 你怎么看?我应该改用这些值吗? (在10.82GHz 至 Loop = 189KHz 时、我可以处理环路滤波器的轻微衰减。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在 E2E 上发帖。 我已将您的职位分配给负责的工程师。 他很快就会回复你。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Refael、

    让我们通过电子邮件继续。

    顺便说一下、请给我发送简短的演示文稿、我的邮箱中没有它。