Other Parts Discussed in Thread: LMK03318
您好!
在 LMK03318通过 PDN 复位后与 I2C 总线上的第一次通信之间、我需要在系统中建立的最坏情况延迟是多少?
我在软引脚模式下使用 LMK03318、并且通常可以在 PDN 引脚变为高电平100ms 后通过 I2C 与器件通信。 但有时、似乎需要更多时间。
谢谢、
Jonathan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jonathan、
我没有确切的时间段。 请注意、PDN 转换后的第一个 I2C 事务应该被忽略(请参阅数据表图71下的注释)我已经链接了一些相关的线程、这些线程解决了一个类似的问题、在这里、建议发出虚拟读取。 根据您的 I2C 速度、虚拟读取可能需要超过100ms。
https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/658035?LMK03328-I2C-access-and-PDN
https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/658827?LMK03328-Operation-of-PDN-pin-and-I2C
此致、
通道