This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:PDN L 之后多久->H 等待 I2C 事务被允许和有效?

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/810508/lmk03318-how-long-after-pdn-l---h-to-wait-before-i2c-transactions-are-allowed-and-valid

器件型号:LMK03318

您好!

在 LMK03318通过 PDN 复位后与 I2C 总线上的第一次通信之间、我需要在系统中建立的最坏情况延迟是多少?

我在软引脚模式下使用 LMK03318、并且通常可以在 PDN 引脚变为高电平100ms 后通过 I2C 与器件通信。 但有时、似乎需要更多时间。

谢谢、

Jonathan