Other Parts Discussed in Thread: LMK03328
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK03328 您好、先生、
我们的客户使用了产品上的 Si5341、我们可以使用 LMK03328来替代、
但使用此示例的 Si5341展示了一些指导原则:1.避免接近的相邻频率值。
LMK03328是否还需要避免相邻频率? 或者、您可以为我共享其他设备吗?
Hugo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.