This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:LMK03328

Guru**** 2838390 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/810621/lmk03328-lmk03328

器件型号:LMK03328

您好、先生、

我们的客户使用了产品上的 Si5341、我们可以使用 LMK03328来替代、

但使用此示例的 Si5341展示了一些指导原则:1.避免接近的相邻频率值。
LMK03328是否还需要避免相邻频率? 或者、您可以为我共享其他设备吗?


Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    出于相同的原因、这些指南适用于 LMK03328或任何时钟发生器器件。 串扰将产生杂散、从而增加抖动。

    此致、
    通道