主题中讨论的其他器件: PLLATINUMSIM-SW、 LMX2594
您好!
我们需要使用 LMX2595生成 4-8GHz 的多个频率。 我们需要最小的积分相位噪声。 我们可以使用 Keysight 5052B 来测量1Hz-40MHz 的频带、但我们更关心它。
我注意到您提到的数据表使用 Wenzel 振荡器100MHz 作为参考。 但在 wenzel 页面上进行比较时、它们的10MHz 和5MHz 振荡器(501-27520)的相位噪声要低得多(>20dB)。
我知道、PFD 频率将远低于使用100MHz 示波器。 但我无法估计这将如何影响从直流到信息的总相位噪声。
似乎我可能需要修改 PLL 环路滤波器设计以使用10MHz 或5MHz 振荡器。 您是否有适用于这些滤波器的设计? 或建议?
您是否认为如果我使用10MHz 或5MHz Wenzel、可以降低积分相位噪声?
谢谢、