This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:实现最低相位噪声的最佳示波器选择是什么

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, PLLATINUMSIM-SW, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/809186/lmx2595-what-is-best-selection-for-the-oscin-to-achieve-minimal-phase-noise

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件: PLLATINUMSIM-SWLMX2594

您好!  

我们需要使用 LMX2595生成 4-8GHz 的多个频率。 我们需要最小的积分相位噪声。 我们可以使用 Keysight 5052B 来测量1Hz-40MHz 的频带、但我们更关心它。

我注意到您提到的数据表使用 Wenzel 振荡器100MHz 作为参考。 但在 wenzel 页面上进行比较时、它们的10MHz 和5MHz 振荡器(501-27520)的相位噪声要低得多(>20dB)。  

我知道、PFD 频率将远低于使用100MHz 示波器。 但我无法估计这将如何影响从直流到信息的总相位噪声。  

似乎我可能需要修改 PLL 环路滤波器设计以使用10MHz 或5MHz 振荡器。 您是否有适用于这些滤波器的设计? 或建议?

您是否认为如果我使用10MHz 或5MHz Wenzel、可以降低积分相位噪声?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gang、

    对于输入基准、您需要:

     低相位噪声

    2. 快速压摆率

    3. 更高的频率

    因此、即使是10MHz Wenzel 也可能不像100MHz Wenzel 那样具有良好的相位噪声(标准化为频率)。  由于频率较低、压摆率会较慢、而低频会强制相位检测器频率较低。  因此、我预计数据表图会显著降低、即使输入噪声非常纯净的10MHz 也是如此。

    您可以使用我们的 PLLatinum Sim 工具在 ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW 上对此进行仿真和设计

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于1:

    您能否分享您在测试中使用的 Wenzel 的型号? 您能否共享测量的低至1Hz 的相位噪声?

    我查看了 Wenzel 数据表、似乎10MHz ULN 通常比100MHz ULN 低20-30dB

    对于2和3、我不能做太多事情来获得它。

    我对 PLL 噪声的理解是、它将跟随反馈频带内低频(近端)范围内的 OSC、并将由 环路不多的高频范围内的内部 VCO 主导。  

    目前 使用100MHz Wenzel 时、我们可以获得与数据表类似的相位噪声、该数据表仅指定 为100Hz。 但在1Hz 至100Hz 范围内、相位噪声会大幅上升。 这使得总体测量相位噪声从数十 fs (100Hz 至10MHz)增加到几 ps (1Hz 至10MHz)。

    因此、振荡器低频噪声似乎是总体积分相位噪声的主要因素。 这就是我想要使用较低噪声 osc 的原因。  

    对于 Wenzel  

    频率      100Hz         1Hz

    5MHz   -165dBc/Hz。    -115dBc/Hz

    10MHz  -162dBc/Hz。   -105dBc/Hz

    未    指定100MHz -130dBc/Hz

    关于 标准化为频率、从10MHz 到100MHz、系数为10、因此添加20dB、那么我们仍然得到12dB 的改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gang、

    wenzel 模型编号为100MHz、器件型号为:

    Wenzel 501-4623G

    我还附加了相位噪声曲线。  您还可以将其导入到我们的 PLLatinum Sim 工具中。

    至于测量低于100MHz 的相位噪声、我们发现这很难测量、因为我们的 wenzel 振荡器主导了这一测量。  因此、如果我们将测量范围扩展到100MHz 以下、则不是对器件的测量、而是对 Wenzel 振荡器的测量。  因此、我们将相位噪声截断为100Hz、并假设相位噪声为10dB/十倍频程。

    仅为了澄清一点、当我们谈论"PLL 噪声"时、我们将讨论具有无噪声输入基准的器件的噪声。  我们的理解是、在低偏移和环路带宽内、PLL +输入基准的噪声将跟踪输入基准。

    此致、

    Dean

    e2e.ti.com/.../1157.100-MHz-Wenzel-501_2D00_4623G.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供数据。 我将在仿真中对此进行处理。

    我同意在100Hz 以下、您确实在测量 Wenzel 振荡器、这就是为什么我要寻找更安静的振荡器的原因。 至少从数据表中可以看出、其10MHz 振荡器在低频时比100MHz 更安静(良好)、并且具有相似的本底噪声(不是很好)。 在中高频时、我知道 PLL 噪声将占主导地位、在低频时、振荡器相位噪声占主导地位。  

    在这两侧之间、我认为必须有一个针对全频带相位噪声的总体优化解决方案。 Wenzel 具有80MHz、50MHz 10MHz 振荡器、性能不同。

    我的问题是如何获得总体低相位噪声信号、这可能超出 TI 产品本身的范围、但这将是用户使用的良好参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gang、

    您说10MHz 信号比100MHz 更安静,但这是否标准化为具有20*log(f)的频率?

    换句话说、随着 Hte 振荡器的相位噪声成倍增加、10MHz 信号必须比100MHz 输入信号好20dB 以上才能被认为更好。

    从我查看的 wenzel 振荡器可以看出、我认为100MHz 的标准化相位噪声更好。

    此外、LMX2594还喜欢快速示波器压摆率。  因此、即使100MHz 振荡器的归一化相位噪声高出几 dB、也可能会更好、因为更高频率的信号具有更快的压摆率。

    此致、

    Dean