请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK00301 我们在使用LMK00301SQX 这个clock buffer时,有个问题,请帮忙看看,谢谢 μ A
使用配置为:时钟频率为156.25MHz μ A、输出电平为LVPECL,156.25MHz是由一个156.25MHz的有源振荡器提供给clock μ A 缓冲器。μ A
1、使用电路如下 μ A:
测试波形如下:μ A
2、使用电路如下 μ A:
测试波形如下:在上升沿和下降沿都有严重的回沟,请帮忙看看。μ A
补充说明:μ A
两个电路的测试点都在100ohm电阻位置:从clock buffer到150ohm线长为282mil,150ohm和10ohm电阻紧邻放置,10ohm到AC电容线长为2774.2mil,AC电容和100ohm紧邻放置,100ohm电阻到负载IC为228.9mil。(下图画的不是很好,)谢谢!!μ A