This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:LMK00301SQX 的波形回沟问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/808752/lmk00301-lmk00301sqx

器件型号:LMK00301

我们在使用LMK00301SQX 这个clock buffer时,有个问题,请帮忙看看,谢谢 μ A

使用配置为:时钟频率为156.25MHz μ A、输出电平为LVPECL,156.25MHz是由一个156.25MHz的有源振荡器提供给clock μ A 缓冲器。μ A

1、使用电路如下 μ A:


 

测试波形如下:μ A

 


2、使用电路如下 μ A:


测试波形如下:在上升沿和下降沿都有严重的回沟,请帮忙看看。μ A


补充说明:μ A

两个电路的测试点都在100ohm电阻位置:从clock buffer到150ohm线长为282mil,150ohm和10ohm电阻紧邻放置,10ohm到AC电容线长为2774.2mil,AC电容和100ohm紧邻放置,100ohm电阻到负载IC为228.9mil。(下图画的不是很好,)谢谢!!μ A


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此论坛使用英语。 很遗憾,我无法理解你的问题。 您可能会在以下网址获得更好的成功: https://e2echina.ti.com/

    此致、
    通道