请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594EVM 主题中讨论的其他器件:LMX2594
你(们)好
我的客户对在 LMX2594中使用2xOSCin 时 OSCin 参考时钟的占空比有疑问。 数据表中提到、如果使用2个 OSCin、OSCin 的占空比应为50%。 没有如此完美的50%占空比时钟、因此当使用2xOSC 时、OSCin 的占空比容差是多少?
谢谢、
Kawtar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我的客户对在 LMX2594中使用2xOSCin 时 OSCin 参考时钟的占空比有疑问。 数据表中提到、如果使用2个 OSCin、OSCin 的占空比应为50%。 没有如此完美的50%占空比时钟、因此当使用2xOSC 时、OSCin 的占空比容差是多少?
谢谢、
Kawtar