This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:使用2xOSCin 的 LMX2594的占空比容差

Guru**** 2561060 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/808539/lmx2594evm-duty-cycle-tolerance-for-lmx2594-using-the-2xoscin

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594

你(们)好

我的客户对在 LMX2594中使用2xOSCin 时 OSCin 参考时钟的占空比有疑问。 数据表中提到、如果使用2个 OSCin、OSCin 的占空比应为50%。 没有如此完美的50%占空比时钟、因此当使用2xOSC 时、OSCin 的占空比容差是多少?

谢谢、

Kawtar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kawtar,

    使用2个 OSCin 时、相位检测器将对基准时钟的上升沿和下降沿进行计数。 如果占空比不是50%、则 FPD 将不会精确到2倍 OSCin。  

    实际上、我会说45%至55%的占空比是可以接受的。