请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK05028 您好!
客户 想知道 LMK05028是否可以从顶部散热片中释放热量。 粘结剂和散热器是否会影响时钟性能?
你可以发表评论吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Oliver、
默认情况下、大部分热量通过接地焊盘。 从数据表中可以看到、psiJT = 0.1°C/W、psiJB = 4.8°C/W 因此、大部分热量会从底部流出。
73、
Timothy