This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:有关 LMK05028的一个问题

Guru**** 2512575 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/837848/lmk05028-one-question-about-lmk05028

器件型号:LMK05028

您好!

客户 想知道 LMK05028是否可以从顶部散热片中释放热量。 粘结剂和散热器是否会影响时钟性能?

你可以发表评论吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oliver、

    默认情况下、大部分热量通过接地焊盘。  从数据表中可以看到、psiJT = 0.1°C/W、psiJB = 4.8°C/W  因此、大部分热量会从底部流出。

    • 在顶部放置散热器会改变这些数字、从而使顶部产生更多热量。  我将检查一下我是否可以找到一些指南来说明它可以提供多少帮助。
    • 我不知道从连接到顶部的散热器的时钟有什么问题。
    • 您需要注意焊点的机械应力。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法得到任何具体的情况来说明可以改善的热耗散量。

    请注意、IC 底部与 DAP 之间存在直接金属连接。  实现最佳散热的一个提示是去除器件下方的焊层、以帮助散热。  实际上、如果您要将散热器连接到其底部、这可能也有利于散热。

    73、
    Timothy