大家好、
我们的客户面临的问题是、2%的器件显示故障、这些器件具有错误的输出频率。
另一个帖子中讨论了类似的问题。
我们要求提供寄存器转储数据来比较好的和坏的器件寄存器、但是、如果您遇到类似的问题、是否可以向我们提供建议?
此致、
Kawai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们的客户面临的问题是、2%的器件显示故障、这些器件具有错误的输出频率。
另一个帖子中讨论了类似的问题。
我们要求提供寄存器转储数据来比较好的和坏的器件寄存器、但是、如果您遇到类似的问题、是否可以向我们提供建议?
此致、
Kawai
尊敬的 Dinesh-San:
CLK_IN = 106.25MHz
CLK_OUT = 120MHz
寄存器设置
-字节1 = 0x55
-字节2 = 0x60
-字节3 = 0x60
-字节6 = 0x60
-字节11 = 0x81
-字节15 = 0x01
基于此设置、只使用 PLL1、我找不到任何遗漏编程。
但是、有些器件的输出频率大约为60MHz、而不是120MHz。
我认为这与以下帖子类似。
https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/435993
此问题的根本原因是什么?
此致、
Kawai
Kawai-San、
我看了您提到的帖子。 我不确定 EEPROM 是否被意外覆盖。 您能否向我发送可疑部件的完整回读配置、或先尝试此配置: e2e.ti.com/.../5127.HexRegisterValues.txt
此致、
Hao
您好、Hao San、
我将要求提供有关故障器件的完整寄存器读回信息。
顺便说一下、我收到了 Clock Pro GUI、该 GUI 可以通过下面的帖子正确运行。
https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/835314
此致、
Kawai