This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE906:输出时钟频率错误

Guru**** 1155350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/835306/cdce906-wrong-output-clock-frequency

器件型号:CDCE906

大家好、

我们的客户面临的问题是、2%的器件显示故障、这些器件具有错误的输出频率。

另一个帖子中讨论了类似的问题。

我们要求提供寄存器转储数据来比较好的和坏的器件寄存器、但是、如果您遇到类似的问题、是否可以向我们提供建议?

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai、

    您能否提供所使用的配置?

    此致、

    Dinesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh-San:

    CLK_IN = 106.25MHz
    CLK_OUT = 120MHz

    寄存器设置
    -字节1 = 0x55
    -字节2 = 0x60
    -字节3 = 0x60
    -字节6 = 0x60
    -字节11 = 0x81
    -字节15 = 0x01

    基于此设置、只使用 PLL1、我找不到任何遗漏编程。
    但是、有些器件的输出频率大约为60MHz、而不是120MHz。

    我认为这与以下帖子类似。

    https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/435993

    此问题的根本原因是什么?

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawai-San、

    我已验证 EVM 上的设置、输出为120MHz、没有问题。 您可以让客户将可疑器件发送回 TI 吗?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawai-San、

    我看了您提到的帖子。 我不确定 EEPROM 是否被意外覆盖。 您能否向我发送可疑部件的完整回读配置、或先尝试此配置: e2e.ti.com/.../5127.HexRegisterValues.txt

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我没有使 GUI 工作、因此我设法使用 Ticspro 写入器件。 如果您与电路板通信时遇到同样的问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    我将要求提供有关故障器件的完整寄存器读回信息。

    顺便说一下、我收到了 Clock Pro GUI、该 GUI 可以通过下面的帖子正确运行。

    https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/835314

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kawai-San、

    我正确安装了 GUI、但未安装并行端口的驱动程序、因此 GUI 无法与电路板通信。 这就是为什么我不得不使用 Ticspro。 无论如何、让我知道您何时拥有寄存器。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    我相信我与你处于相同的地位。

    我们已经向客户询问了注册信息、但是他们目前正在忙于其他评估。

    他们可能需要几周时间才能回到调查中。

    我们将在收到寄存器信息时通知您。

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai-San、

    请在收到客户反馈后发布新帖子。

    我现在要关闭此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San、Noel-San、

    重新开始客户分析时、我将作为相关问题发布。

    感谢您的支持。

    此致、

    Kawai