This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1204:当输出超过400MHz 时、振幅仅为10mV、原因是什么? 如何解决?

Guru**** 2557340 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/840250/cdclvp1204-when-output-is-over-400mhz-the-amplitude-is-only-10mv-why-how-to-solve

器件型号:CDCLVP1204

您好!

  我使用 CDCLVP1204、输入为单端、大约550MHz。 但输出 振幅仅为10mV。

 当我 将输入频率降至200MHz 或300MHz 时、输出振幅正常。 但是、如果输入超过400MHz、  则振幅仅为10mV。

 请帮我解决问题。

谢谢

柠檬水

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lemon、

    您是如何将输出连接到接收器端的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,

       我认为它与输出没有任何关系。 我可以显示输出。

        XCVU3P-2FFVC1517是 FPGA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lemon、

    对于交流耦合、输出引脚需要下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

       我在  1204输出端添加了下拉电阻器。

      但我没有在 LVPECL 添加电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lemon、

    好的、输出接口正常。

    对于单端输入、最大值、我错过了非常重要的东西 输入频率为200MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

      非常感谢!

    柠檬