This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:时钟输出频率有频率偏差

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028, LMK05028EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/835695/lmk05028-the-clock-output-frequency-has-frequency-deviation

器件型号:LMK05028

尊敬的所有:

    我有一位使用 LMK05028芯片的客户。 在使用过程中、存在输出频率偏移的问题。

我的 XO 基准为25M 0.1 PPM;TVCXO 控制25M 固定输出;TCXO 为30.72 M 0.1 PPM

REF_IN 设计参考是 GPS 的1PPS 信号、但在正常测试中没有1PPS 信号

当前的问题是、根据上图中的"设置"、122.88M 和156.25M 输出时钟都有一定的频率偏差、偏差范围较大。

如何设置调整以解决此问题?

谢谢 !

e2e.ti.com/.../LMK05028_5F00_5G_5F00_NR_5F00_20190904.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法充分查看图片、您能保存并附加.TCS 文件吗?

    保存 TCS 文件之前。  在电路板连接且输出频率不高的情况下、您能否转至"Status & Interrupt"页面并按下"Read Status"按钮、以便我也可以看到您的状态位的状况。

    您测量的频率偏差是多少?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

         我没有 LMK05028EVM 开发板、因此 TICS PRO 软件无法实现读取状态

    2.我目前的做法是通过 TICS PRO 中的"开始"页面和"状态和中断"设置来生成 LMK05028的配置寄存器表、该表将导入到 STM32微控制器的配置程序中、然后通过 SPI 接口写入 LMK05028。
    我的板上有两个 LED 指示灯、通过设置状态和中断来指定输出 PLL1和 PLL2的锁定状态。到目前为止、两个灯都亮起、这意味着两个灯都已锁定。

    电流 XO 输入为25M
    TCXO 输入30.72M
    无输入 REF_IN

    4. LMK05028 TICS PRO 的 TCS 文件附于上

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Timothy:

       有什么建议?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、

    [引用 user="Timsen"]     我没有 LMK05028EVM 开发板、因此 TICS PRO 软件无法实现读取状态[/QUERP]

    您能否使用 STM32微控制器回读字节?  R13/14/15。  但是、这可能目前并不重要... 我在下面还有一个测试,它可能有助于理解正在发生的情况。。

    [引用 user="Timsen"] 当前的问题是,根据上图中的设置,122.88M 和156.25M 输出时钟都有一定的频率偏差,偏差范围较大。

    此外、我还不太了解故障模式。  您能否详细说明您测量的频率偏差以及它是固定频率(什么频率)还是以某种方式振荡?

    --

    由于您没有参考、我们希望 LMK05028锁定到 XO ...

    如果您设置 STAT0_SEL (0x2e)= 0x05。(PLL1 N/2)、您应该测量25MHz、因为您的 XO 为25MHz、并且您打开了倍频器。  如果在 XO 频率为25MHz 时使用示波器触发、25MHz 输出 PLL1 N/2是否与 XO 同相? [确认 PLL1行为的另一种方法)。

    通过设置 STAT1_SEL = 0x08 (PLL2 N/2)、您也可以使用 PLL2 N/2尝试此操作。  如果无法访问 stat0/1、您可以在所使用的引脚上设置该值。

    73、
    Timothy