尊敬的所有:
我有一位使用 LMK05028芯片的客户。 在使用过程中、存在输出频率偏移的问题。
我的 XO 基准为25M 0.1 PPM;TVCXO 控制25M 固定输出;TCXO 为30.72 M 0.1 PPM
REF_IN 设计参考是 GPS 的1PPS 信号、但在正常测试中没有1PPS 信号
当前的问题是、根据上图中的"设置"、122.88M 和156.25M 输出时钟都有一定的频率偏差、偏差范围较大。
如何设置调整以解决此问题?
谢谢 !
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有:
我有一位使用 LMK05028芯片的客户。 在使用过程中、存在输出频率偏移的问题。
我的 XO 基准为25M 0.1 PPM;TVCXO 控制25M 固定输出;TCXO 为30.72 M 0.1 PPM
REF_IN 设计参考是 GPS 的1PPS 信号、但在正常测试中没有1PPS 信号
当前的问题是、根据上图中的"设置"、122.88M 和156.25M 输出时钟都有一定的频率偏差、偏差范围较大。
如何设置调整以解决此问题?
谢谢 !
尊敬的 Timothy:
我没有 LMK05028EVM 开发板、因此 TICS PRO 软件无法实现读取状态
2.我目前的做法是通过 TICS PRO 中的"开始"页面和"状态和中断"设置来生成 LMK05028的配置寄存器表、该表将导入到 STM32微控制器的配置程序中、然后通过 SPI 接口写入 LMK05028。
我的板上有两个 LED 指示灯、通过设置状态和中断来指定输出 PLL1和 PLL2的锁定状态。到目前为止、两个灯都亮起、这意味着两个灯都已锁定。
电流 XO 输入为25M
TCXO 输入30.72M
无输入 REF_IN
4. LMK05028 TICS PRO 的 TCS 文件附于上
谢谢!
您好、Timsen、
[引用 user="Timsen"] 我没有 LMK05028EVM 开发板、因此 TICS PRO 软件无法实现读取状态[/QUERP]
您能否使用 STM32微控制器回读字节? R13/14/15。 但是、这可能目前并不重要... 我在下面还有一个测试,它可能有助于理解正在发生的情况。。
[引用 user="Timsen"] 当前的问题是,根据上图中的设置,122.88M 和156.25M 输出时钟都有一定的频率偏差,偏差范围较大。
此外、我还不太了解故障模式。 您能否详细说明您测量的频率偏差以及它是固定频率(什么频率)还是以某种方式振荡?
--
由于您没有参考、我们希望 LMK05028锁定到 XO ...
如果您设置 STAT0_SEL (0x2e)= 0x05。(PLL1 N/2)、您应该测量25MHz、因为您的 XO 为25MHz、并且您打开了倍频器。 如果在 XO 频率为25MHz 时使用示波器触发、25MHz 输出 PLL1 N/2是否与 XO 同相? [确认 PLL1行为的另一种方法)。
通过设置 STAT1_SEL = 0x08 (PLL2 N/2)、您也可以使用 PLL2 N/2尝试此操作。 如果无法访问 stat0/1、您可以在所使用的引脚上设置该值。
73、
Timothy