This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:时钟门选项

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/835768/lmk04832-clock-gate-options

器件型号:LMK04832

您好!

我想将该部件用于我的系统、我对输出的时钟门控有一些疑问

我有一个敏感系统、它应该在启动时获得100MHz 时钟、然后进入300MHz 时钟、而不会产生干扰。

在时钟更改之间、我想停止时钟、并确保时钟输出的 OE 将是干净的(时钟门)、而不仅仅是关闭时钟。

序列:

给 LMK 上电并将其设置为100MHz、运行一段时间(<few seconds)

停止时钟-应保持清洁并对时钟进行门控

以300MHz 为时钟 LMK 上电

请告诉我器件是否支持此类时钟门控配置

谢谢、

阿萨夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    如果我理解正确、您需要在两个不截断任何脉冲的输出频率之间进行转换。 此外、在转换期间也允许一些延迟、此时钟将保持在某个状态(低电平)、直到频率变化完成。 这可以通过使用 SYSREF_REQ_EN 设置与 LMK04832相关。

    1. 使用 SYSREF 分频器和 SCLK 输出路径对 PLL 进行正常编程、以生成100MHz 频率:SCLKx_y_PD = 0、CLKout_SRC_MUX = 1
    2. 启用 SYSREF:SYNC_EN = 1、SYNC_DISSYSREF 和 SYNC_DISx = 1、SYSREF_PLSR_PD = 0、SYSREF_MUX!= 3、SYSREF_REQ_EN = 1
    3. 要生成输出时钟、可以手动切换 SYNC 引脚、或在软件中使用 SYNC_POL=1进行切换
    4. 要更改时钟、请将 SYNC 引脚置为无效或返回 SYNC_POL=0。 然后、将分频器重新配置为输出300MHz 并返回到步骤3

    SYSREF_REQ 输出使能被选通以确保完成周期、因此这应该满足干净停止要求。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我的问题得到了解答