请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04832 您好!
我想将该部件用于我的系统、我对输出的时钟门控有一些疑问
我有一个敏感系统、它应该在启动时获得100MHz 时钟、然后进入300MHz 时钟、而不会产生干扰。
在时钟更改之间、我想停止时钟、并确保时钟输出的 OE 将是干净的(时钟门)、而不仅仅是关闭时钟。
序列:
给 LMK 上电并将其设置为100MHz、运行一段时间(<few seconds)
停止时钟-应保持清洁并对时钟进行门控
以300MHz 为时钟 LMK 上电
请告诉我器件是否支持此类时钟门控配置
谢谢、
阿萨夫