This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:通过 LMX2595EVM 生成宽带线性调频脉冲

Guru**** 2015150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/852260/lmx2595evm-wide-bande-chirp-generation-with-lmx2595evm

器件型号:LMX2595EVM

高、  

我尝试生成覆盖15-20GHz 的宽带线性调频脉冲。 如何配置 TICS Pro EVM GUI? 我尝试使用 GUI 配置波纹波生成15GHz 和20GHz 的单音信号:  

它在单音调信号下似乎工作良好。

但是、当我尝试生成斜坡时、输出 RFA 上没有附加任何内容、可能是配置错误。 请参阅下面我用于15-20GHz 的 GUI 配置。   

我的问题:

1) 1)如何配置 GUI 以获得覆盖15-20GHz 的斜坡。

2) 2)是否可以配置超过100us? 如果没有、则命令要求的斜坡持续时间应该是多少? 最大时间似乎固定在大约600us。

3) 3)如何配置 VCO 校准阈值字段?

4) 4) Ramp config 接口是否链接到 PLL config 接口?

5) 5)是否可以提供一些结果?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ettien、

    我要强调的第一件事是、VCO 必须重新校准以覆盖您想要的更宽范围。  如果您指定的范围比 VCO 可以覆盖的范围更宽或所需的时间更短、则 VCO 将在需要时进行校准并占用所需的时间。  但是、通过指定不同分频之间的更窄频率范围和更长的校准时间、您可以在已知长度的已知间隔进行校准。

    我强调这些校准中断是必要的、我们需要确保这些校准中断是可以接受的、然后再对问题进行过多的分析。  有关校准时间、请参阅随附的文档。

    1)  1) GUI 提供了大量橙色框的指导; 将鼠标悬停在它们上方、工具提示将为您提供问题信息。

    2) 2) 您可以做到100us。  如果您受到限制、请降低相位检测器频率、或者您也可以增加 DLY 框。  BTW、我认为您的相位检测器频率太高、无法进行斜升。

    3) 请参阅我的开场白和所附文件

    4) 4) 是的。  例如、它获取相位检测器频率。

    5) 5) 我无法提交基准测量、因为我将要出差2周、但这里是我之前所做测量的 TICSPro 设置文件。  作为一条关于斜坡的一般建议、我会尝试简化设置并首先使其工作、因为有许多事情必须正确、如橙色框所示。  我还想先尝试在没有倍频器的情况下使用7.5-10 GHz、然后在完成此操作后再添加此倍频器。  升降必须遵循多个规则、如果您违反了这些规则、它将不起作用。  我们确实在数据表和 TICSPro 警告中有规则、但更简单的设置更容易实现。

    此致、
    Deane2e.ti.com/.../0763.LMX2594-Calibration-Free-Ramping.pdfe2e.ti.com/.../ramp_5F00_example_5F00_5G_2D00_to_2D00_5.1G_5F00_triangle.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean Banerje:

    感谢您的回答。 但您给出的示例也显示了一些警告。 我刚刚加载了附加的文件、GUI 显示红色和橙色框

    我正在等待在7.5-10GHz 下工作的设置。 我认为有许多事情必须是正确的。

    此致!   

    Ettien KPRE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ettien、

    要从7.5GHz 斜升至10GHz、必须在斜升期间执行 VCO 校准。 因此、即使您希望斜坡在100µs μ s 内完成、实际斜坡时间也会比这长得多。 下面是一个示例。

    斜坡性能将更具可重复性、具有较低的 fosc、我在这里有50MHz。 我在这里还具有 FPD = 50MHz、如果需要、您可以使其更高。 将 FCAL_HPFD_ADJ 更改为与 FPD 匹配。 这将设置 PLL 页面。

    斜坡要求 LD_DLY=0来不干扰 VCO 校准。 此外、在斜坡模式下 OUT_FORCE 必须等于1。

    在此页面中、需要进行以下设置:

    VCO 输出限制。 该范围应大于所需的斜坡范围。

    2。RAMP_MANUAL = 0以将其置于自动斜坡模式。

    由于需要 VCO 校准、因此阈值和最小值。 VCO 校准时间应正确设置。 使用所示的设置、当累积的斜坡频率等于或超过125MHz 时、VCO 将进行校准。 在下一个斜坡上继续之前、我已经为每个 VCO 校准预留了100µs μ s。  

    4.本页中存在计算错误,RAMP_SCALE_CNT 应为3而不是4。 转到"用户控件"页、"ramping window"以更改此参数。

    5. RAMPx_NEW_TRIG 设置为 TOC 超时。 因此、斜坡将自动连续上升和下降。

    100µs 将所需的持续时间设置为1 μ s、但由于需要 VCO 校准、实际斜坡时间要长得多。 斜坡范围为2500MHz、而 VCO 将每125MHz 校准一次、有20个校准。 每次校准将保持100µs μ s、因此 VCO 校准所需的时间将为2000µs μ s。  

    7.在我们单击 RAMP_EN 位开始斜升之前、请单击 Update Ramp GUI 按钮以更新所有设置和计算。

    8.单击 RAMP_EN 以启动 RAMP。

    结果如下。 我的测试设备无法支持10GHz、因此我将输出除以4。

    由于 VCO 校准、斜坡不是线性的、它是一个步进斜坡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!  

    非常感谢您的解释、我将尝试相同的配置、并在需要时返回给您。  

    此致!

    E.K.