This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:输出频率异常并请求配置

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/852407/lmx2491-output-frequency-abnormal-and-request-a-configuration

器件型号:LMX2491
主题中讨论的其他器件:LMX2594

嗨、大家好

我们的客户正在使用 LMX2594板进行调试、遇到以下两个问题:

我的要求是 RFoutA 输出5GHz、RFoutB 输出 SYSREF 和 SYSREF 需要重复模式。 如下所示:

输入时钟:50MHz、请参阅以下原理图:

但是、当我们完成配置时、输出频率始终不正确:我们需要5GHz、但输出始终为4.047GHz;请参阅以下配置:

SYSREF 没有输出:

我们在 SYSRefReq 引脚上输入3.3V、1MHz 方波;  在 SYNC 引脚上输入3.3V 1kHz 方波。  

结果: RFoutA 和 RFoutB,两者都没有输出。 请参阅我们的配置:

您能回顾一下我的问题吗? 非常感谢您的反馈。

谢谢

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pengfei、

    对于(1)、设置条件无效

    a) 为 SysREF 选择输出 B、但未启用 SYSREF_EN。  因此、这不是有效条件。

    b) 我看到起始 VCO "无效"、且起始振幅为0。  我认为这会破坏 VCO 校准。  按 "估计设置"、您应该会在那里获得一些有效设置

    对于(2)

    a) 起始振幅和启动 VCO 也可能出现相同的问题

    b)对于 OUTB、还应检查 User Controls 选项卡以确保 INPIN_ignore=0

    TICSPro 有一些检查应该突出显示某些单元格、但有时它们不能用于 Windows 10中的不同主题。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,迪

    感谢您的回答。 但我们通过设置再次尝试了  

    SYSREF_EN=1

    SYSREF_REPEACL=1

    INPIN_ignore=0

    您可以看到配置:此时我们使用了 LMX2491EVM

    我们还阅读 了 snau210.pdf 指南:我们遵循该指南。 但仍然不正确;

    那么、您能否向我发送一个正确的配置文件来运行此 EVM?

    谢谢

    -彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    请尝试、键设置将突出显示。