This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:分数频分频模式下的杂散问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/851924/lmx2595evm-spur-concerns-in-fractional-frequency-division-mode

器件型号:LMX2595EVM

尊敬的同事:

我们的客户在 LMX2595EVM 评估中遇到了一些技术问题、您能给我们一些建议吗?

1.问题说明

当使用分数频分频模式来生成小阶跃频率、即100KHz、10kHz、100Hz 或更小的阶跃频率时、杂散性能较差、并随输出频率而变化。 如何避免分数频分频模式下的杂散问题?

2.详细的配置和测试数据

   

                      图1. 输出7000.1MHz 时的配置

               图2. 输出7000.1MHz 时的频谱分析结果

                    图3. 输出7000.01MHz 时的配置

               图4.  输出7000.01MHz 时的频谱分析结果

            图5.  输出7000.001MHz 时的配置

            图6.  输出7000.001MHz 时的频谱分析结果

        图7. 测试条件

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在 E2E 上发帖。 我已将您的职位分配给负责的工程师。 他很快就会回复你。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    这些是 IBS (整数边界杂散)、并且处于环路带宽内、如果步长为10的倍数、建议使用非整数多参考时钟、例如122.88MHz。