This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:无输出时钟

Guru**** 2394245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/847795/lmk03328-no-output-clock

器件型号:LMK03328

我可以使用 TIS-Pro GUI 确认斜接 R/W 功能。 但我无法确认输出时钟。   输出时钟波形 保持静音模式。

我确认 了与 VDD3.3、VDDIO1.8和 PDN 波形 相关 的 POR 序列。  这似乎不是问题。

您能给我提供有关此问题的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请首先通过检查状态引脚的电平来检查 PLL 是否锁定以及 PRIREF 是否丢失。 可以在 Ticspro 左窗格的"状态"选项卡中设置状态。 如果 PLL 被锁定、那么通过测量 GPIO0引脚的电平来检查输出是否被静音。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已检查 PRIREF 低电平的状态引脚电平。 它是低电平。

    我 通过 下拉电阻器将 PRIREF_P 引脚连接到单端25MHz 时钟、将 PRIREF_N 引脚连接到 GND。

    我测量了单端25MHz 时钟。 频率和振幅正常 但是  、波形的压摆率 很慢。  上升/下降时间大约为6.3ns/5.3ns。

    接下来、我将寄存器设置更改为折页。 并再次检查 PRIREF 的状态引脚。 它是高水平的。 此外、PLL1_LOL 和 PLL2_LOL  为高电平。  但 PLL1_RDIV/2和 NDIV/2以及 PLL1 VCO CAL 较低(PLL2的结果 与 PLL1相同)。  

    -> Q1。 尽管  存在单端输入、但我还是将 PREREF 输入更改为差分输入。 还可以吗?

    -> Q2。  请提供  有关 RDIV/NDIV/VCO CAL 问题的建议。

    -> Q3。 请按如下方式确认状态寄存器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您说引脚电平为低电平或高电平时、我会有点困惑。 根据您的设置、状态引脚为高电平有效。 例如、当您选择 PLL1_LOL (PLL1失锁)时、如果状态引脚为高电平、则意味着"失锁"为真、这样 PLL 实际上被解锁。 您能否再次检查您的 PLL 是否锁定或解锁、是否检测到或未检测到输入、并以这种方式重新表述您的问题?

    选中交流端接框时、会在 INPUT_N 和 INPUT_P 之间添加一个100欧姆的差分电阻器 由于您将其中一个引脚接地、因此基本上只需为另一个引脚添加一个100欧姆的接地电阻即可。 您需要如何终止上一阶段。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉让你感到困惑。 我的理解不正确。

    我修改了寄存器设置并再次确认。

    [结果]

    - PLL1_LOL    ->状态引脚 为低电平。 因此、PLL1 被锁定。

    - PLL1_RDIV/2 ->状态引脚波形的频率 正确。

    - PLL1_MDIV/2->状态引脚波形的频率 正确。

    - PLL1_NDIV/2->状态引脚波形的频率 正确。

    - PLL1 VCO CAL->状态针脚  为低电平。  因此、完成了 VCO CAL 。  (当我 切换 RESETN_SW 时、状态引脚 也 是高电平/低电平切换)

     当我在上述条件下测量 AC-LVDS 输出时、 OUT0_P 为1.8V、OUT0_N 为0V。 我无法确认100MHz 差分时钟波形。

    当我通过 TIS-PRO 检查时、R12.6寄存器的值为"1"。 请告知此输出问题。

    此致、

    Kazuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还确认了 GPIO0的电平。 电平为0。

    之后,我再次确认了一个登记册12.6。 值为1。 (R12值为0x0CD9。)

    我通过外部电阻器13K Ω 上拉 GPIO0引脚、因为  我们 PCB 上的 GPIO0引脚为 NC (未连接)。

    我可以确认输出时钟!

    在 EEPROM 模式下、是否有方法在不 增加上拉电阻的情况下将 GPIO0设置为"1"?

    你能给它建议吗?

    此致、

    Kazuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我很高兴听到您让芯片发挥了作用。 GPIO0是 SYNCN 引脚(同步、N 表示低电平有效)。 它用于对齐所有输出的相位。 当它为低电平时、所有输出将被静音、因此需要将其上拉至高电平才能产生输出信号。 由于没有内部上拉电阻器、因此您必须从外部上拉该引脚。 有一个内部 SW_SYNC 位、但它不会覆盖 GPIO0引脚。

    此致、
    Hao