请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK05028 大家好、
客户希望通过 I2C/SPI 总线使用板载 MUC 对 LMK05028进行编程。
如何操作? 您能否分享编程 guider 和示例?
非常感谢。
Oliver OU
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Oliver、
有关详细的编程说明、请查看数据表第9.5节。 《LMK05028编程指南》(SNAU233) 可用作有效编程的寄存器的参考。
生成配置的最简单方法是首先使用 TICS Pro 软件开发配置。 然后、在构建配置后、将寄存器映射导出为十六进制转储。 LMK05028编程指南对此进行了进一步说明。
此致、