This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:使用板载 MCU 对 LMK05028进行编程

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/847366/lmk05028-programming-lmk05028-with-on-board-mcu

器件型号:LMK05028

大家好、  

客户希望通过 I2C/SPI 总线使用板载 MUC 对 LMK05028进行编程。

如何操作? 您能否分享编程 guider 和示例?

非常感谢。

Oliver OU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    已分配此 TT。 Derek 很快就会回来。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    有关详细的编程说明、请查看数据表第9.5节。 《LMK05028编程指南》(SNAU233) 可用作有效编程的寄存器的参考。

    生成配置的最简单方法是首先使用 TICS Pro 软件开发配置。 然后、在构建配置后、将寄存器映射导出为十六进制转储。 LMK05028编程指南对此进行了进一步说明。

    此致、