This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE949-Q1:时钟放大器;计时论坛

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE949-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/849485/cdce949-q1-clock-timing-forum

器件型号:CDCE949-Q1

您好!

在我的设计中 ,CDCE949-Q1输入是25MHz 晶振,Y3输出也是25MHz,用于以太网 PHY。 在数据表中、CDCE949-Q1输出时钟抖动为峰峰值周期抖动:μ s

但 Ehternet PHY 输入时钟抖动参数是 RMS 相位抖动、应为<3.0ps

那么、CDCE949-Q1输出相位抖动是否能够满足这一要求? CDCE949-Q1输出时钟的相位抖动值是多少?

谢谢你。

此致。

Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    如果已将 Y1配置为 PLL 旁路模式、则 Y1可以满足要求。 然而、Y3是从 PLL 合成的、不符合要求。 我针对类似配置测量了>>3psRMS,但可能会进行一些优化。

    此致、
    通道