This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:关于 LMK00301未使用的基准

Guru**** 2784945 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00304, LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/848643/lmk00301-about-lmk00301-unused-reference

器件型号:LMK00301
主题中讨论的其他器件:LMK00304

尊敬的支持团队:

下面我对 LMK00301和 LMK00304有疑问

1.对于 LMK00301和 LMK00304未使用的基准输入和输出、客户是否可以将其悬空?  

2.如果 使用直流耦合将 LVDS 信号输入到00301中、LVDS 的 VCM 可能处于0.25~2.2V 范围内、对吧?  (3.3V 电源)  

3.对于00304未使用的 OSCIN&OSCOUT,我们是否可以将其悬空?  

4.客户使用以下电路将 LVPECL 输出转换为 LVDS 至负载, 请帮助评论是否正常。 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A1。 未使用的输入 和输出可保持悬空

    答2. 正确。 对于具有100欧姆差分负载终端的直流耦合配置、我希望 LVDS 驱动器在接收器处将共模设置为1.2V。

    答3. 正确

    A4。 接收器是否具有集成端接? 接收器是否具有集成偏置? 这将影响终端网络。
    182ohm 电阻器和47.5ohm 串联电阻器应靠近驱动器放置。 在接收器端接之前、在接收器上使用交流耦合。 如果没有集成接收器终端、请将47.5ohm 并行终端替换为100ohm 差分负载。 如果有集成接收器终端、客户可以对 47.5 Ω 并联终端进行 DNP 处理。 如果接收器没有集成偏置、则需要使用千欧电阻器在接收器上生成偏置。

    此致、
    通道