Other Parts Discussed in Thread: LMK00304, LMK00301
主题中讨论的其他器件:LMK00304、
尊敬的支持团队:
下面我对 LMK00301和 LMK00304有疑问
1.对于 LMK00301和 LMK00304未使用的基准输入和输出、客户是否可以将其悬空?
2.如果 使用直流耦合将 LVDS 信号输入到00301中、LVDS 的 VCM 可能处于0.25~2.2V 范围内、对吧? (3.3V 电源)
3.对于00304未使用的 OSCIN&OSCOUT,我们是否可以将其悬空?
4.客户使用以下电路将 LVPECL 输出转换为 LVDS 至负载, 请帮助评论是否正常。 太棒了!