请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH1983 您好!
目前、我的客户仅使用 SOFT_RESET 寄存器而不是专用 INIT 引脚来复位器件。 当要同步的信号发生变化时、除了打开电源外、也会应用 SOFT_RESET。 为了缩短运行时间、我们考虑在信号变化时不执行 SOFT_RESET。
这是可以的吗? 此时、输入信号变化时对 SOFT_RESET 的需求并不明确、因此他会在这种情况下执行此操作。
此致、
Itoh