This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:软复位用法

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/846430/lmh1983-soft-reset-usage

器件型号:LMH1983

您好!

目前、我的客户仅使用 SOFT_RESET 寄存器而不是专用 INIT 引脚来复位器件。 当要同步的信号发生变化时、除了打开电源外、也会应用 SOFT_RESET。 为了缩短运行时间、我们考虑在信号变化时不执行 SOFT_RESET。

这是可以的吗? 此时、输入信号变化时对 SOFT_RESET 的需求并不明确、因此他会在这种情况下执行此操作。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    写入 SOFT_RESET 会将所有寄存器重置为默认值。 根据默认设置、自动格式检测已启用。 如果输入信号格式发生变化、自动格式检测仍应检测输入格式。

    客户是否打算使用 SOFT_RESET、因为他们想要检测更改的输入格式? 如果是这样、如果在上电和输入信号变化之间未对器件进行重新编程、则不需要 SOFT_RESET。

    此致、
    通道