This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:输出分辨率

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/845551/lmx2592-output-resolution

器件型号:LMX2592

对于99MHz 至111MHz 之间的所需输出频率、我可以使用 LMX2592实现的最佳情况分辨率是多少?

我可以使用 LMX2592实现25kHz 的分辨率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    假设没有输出分频器和 VCO 预分频器、分数 N PLL 的分辨率等于 FPD/DEN。  

    在本例中、假设 CHDIV=36、则预分频器= 2且输出端的分辨率= 25kHz。

    分辨率 x CHDIV = FPD x 预分频器/ DEN。

    如果您设置 FPD = 72MHz、则 DEN = 160。 将 NUM 更改为1将使输出频率更改为25kHz。