工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我们有一个 LMX2594 EVM、我们正在学习如何使用它。
首先、我们发现当我们将输出频率设置为100-500MHz 时、输出波形接近方波。 它不是正弦波有什么原因吗?
此外、我们 希望使用 LMX2594生成频率斜升。 "自动斜坡"模式下的最小启动频率是多少? 例如、如果我们希望从1GHz 开始 并转到2GHz、然后回到1GHz 并连续重复此过程、是否可能? 或者是否可以使用任何示例代码?
此外、在"手动斜升"模式下、我们将"步进频率(MHz)"设置为1000MHz 并按下"时钟斜升"按钮。 但是、我们获得的最终频率远低于500MHz (约为100MHz)。 这有什么原因吗? 我们的起始频率为1000MHz。
非常感谢。