This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMX2594:低频信号形状和最小斜坡启动频率

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/845091/webench-tools-lmx2594-low-frequency-signal-shape-and-the-minimum-ramp-start-frequency

器件型号:LMX2594

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我们有一个 LMX2594 EVM、我们正在学习如何使用它。

首先、我们发现当我们将输出频率设置为100-500MHz 时、输出波形接近方波。 它不是正弦波有什么原因吗?  

此外、我们 希望使用 LMX2594生成频率斜升。 "自动斜坡"模式下的最小启动频率是多少? 例如、如果我们希望从1GHz 开始 并转到2GHz、然后回到1GHz 并连续重复此过程、是否可能? 或者是否可以使用任何示例代码?

此外、在"手动斜升"模式下、我们将"步进频率(MHz)"设置为1000MHz 并按下"时钟斜升"按钮。 但是、我们获得的最终频率远低于500MHz (约为100MHz)。 这有什么原因吗? 我们的起始频率为1000MHz。   

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    我的同事下周再见。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    VCO 的输出是正弦波信号。 当该信号进行分频时、它将成为方波信号。

    在斜升期间、只有 VCO 的频率将发生变化、CHDIV 是固定的。 如果所需的开始端斜坡频率要求更改 CHDIV、则斜升函数无法支持它们。 在您的情况下、在1GHz 和2GHz 之间进行斜升需要更改 CHDIV 值、因此这是不可能的。

    在手动斜坡示例中、斜坡范围非常大、需要进行 VCO 校准。 确保 将 RAMP_TRIG_CAL 设置为1、以便每次单击时钟斜升按钮时都会启动 VCO 校准。