This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828:器件处于旁路模式

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/860176/lmk04828-lmk04828-device-in-bypass-mode

器件型号:LMK04828

我想在旁路模式下通过 SYNC 引脚生成 LMK04828 sysref。

如果我在旁路模式下对 sysref 使用 SYNC 引脚,那么当我应用 SYNC 输入时,输出时钟将被复位? 如果复位输出时钟是否同步?

旁路模式切换到正常模式需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hassen、

    SYNC/SYSREF 路径是共享的、用于同步和 SYSREF 生成。 SYC/SYSREF 分配路径连接到多路复用器(SYNC_DIS0、SYNC_DIS2等和 SYNC_DISSYSREF)、多路复用器用于门控分频器复位以实现时钟同步。 如果通道的 SYNC_DISx 位被置位、SYNC/SYSREF 分配路径上的信号 将不会复位分频器。

    "旁路"和"正常"模式是什么意思? 对于 BYPASS、您是说将 SYNC 引脚用作 SYSREF 请求引脚吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek Payne:

    感谢你的答复。

    旁路模式意味 着 SYNC 引脚作为 SYSREF 请求引脚。 正常模式表示 LMK 正常运行。

    请提供同步引脚到 sysref 请求生成的时序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hassen、

    感谢您回答我的问题。 对于生成 SYSREF 信号和终止 SYSREF 信号、我建议 SYSREF 请求引脚的建立时间至少为4ns。 我们目前没有数据表中指定的从 SYNC 引脚到 SYSREF 输出生成的时序、因此目前这是一个保守的指南、不应被视为数据表保证。 如果您有空间将设置时间延长至>4ns,请执行此操作。

    此致、