我想在旁路模式下通过 SYNC 引脚生成 LMK04828 sysref。
如果我在旁路模式下对 sysref 使用 SYNC 引脚,那么当我应用 SYNC 输入时,输出时钟将被复位? 如果复位输出时钟是否同步?
旁路模式切换到正常模式需要多长时间?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hassen、
SYNC/SYSREF 路径是共享的、用于同步和 SYSREF 生成。 SYC/SYSREF 分配路径连接到多路复用器(SYNC_DIS0、SYNC_DIS2等和 SYNC_DISSYSREF)、多路复用器用于门控分频器复位以实现时钟同步。 如果通道的 SYNC_DISx 位被置位、SYNC/SYSREF 分配路径上的信号 将不会复位分频器。
"旁路"和"正常"模式是什么意思? 对于 BYPASS、您是说将 SYNC 引脚用作 SYSREF 请求引脚吗?
此致